结果:找到"智能厨电 物联网 串口屏 嵌入式 串口通信",相关内容1000条
  • 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
  • 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
  • 启明智显2.4寸串口屏应用于电热水瓶方案
  • 受国内大多居民喝煮沸后的自来水的生活习惯影响,热水壶市场常年保持着较高的销量,其中新增需求和家庭更新换代是主要的市场需求动力。但热水壶存在结构简单、功能单一等问题,无法满足消费者对水控温的需求,因此在各厂商进行产品升级,采用智能控温、防干烧、超温保护功能于一体的加热装置的升级迭代下,电热水瓶应运而生。对于消费者来说,产品的安全性能和健康品质是他们最为看重的,而对于企业来说,产品的智能化是一场从技术研发到产品升级的革命,电热水瓶要体现智能化不仅是在操作的便捷上,更多的是要解决千万用户饮水的整个过程智能化、精细化,在提高产品安全性的同时,注重水质的提升,只有在此基础上推出的智能产品才能真正打动消...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-28 14:18:00
  • 启明智显2.8寸串口屏应用于养生煎药壶方案
  • 在过去谈到养生,人们想到的对象大多是老年人,而现如今“养生”一词不再专属于中老年群体,因为现实生活中我们不难发现越来越多的年轻人开始了养生,并且带动了一阵健康养生热潮,年轻群体早早地开启了“养生之路”。究其原因,在快节奏的工作和生活环境下,年轻人正面临各方面压力,近六成90后认为自己处于亚健康状态,随着健康意识的觉醒,年轻消费者不断迈向养生的探索道路,另一方面受疫情影响,人们越来越重视健康。新冠疫情深深影响着每一个人,当然也影响着年轻人。随着消费群体健康意识的崛起,愿意为健康养生买单的消费者愈发增加,保健、养生、煎药壶市场呈现出较快的增长趋势,展现出广阔的市场发展空间。养生壶是以养生保健为目...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 养生壶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-16 14:59:00
  • 2.4寸串口屏应用于电热饭盒的解决方案
  • 快节奏的生活与人们逐渐增强的消费水平推动着外卖行业的快速发展,作为对外卖行业做出了不少贡献的上班族来说,以点外卖来解决正餐是他们每天习以为常的事情。但由于近几年健康生活风潮的兴起,人们的健康意识逐渐增强,再加上新闻曝光的外卖卫生问题层出不穷,越来越多的上班族放弃点外卖,选择了自己带饭。然而市场上大部分的饭盒都没有加热功能,对于工作繁忙的员工来说,排队等候公司那数量有限的微波炉设备来加热饭菜,其时间成本是昂贵的,需求推动生产,电热饭盒应运而生。随着行业技术迅速发展,电热饭盒作为小家电市场细分产品之一,备受年轻打工群体的青睐,市场需求持续增长。由于电热饭盒面向的消费群体大部分是年轻的上班族,年轻...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ,,,,热饭盒 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-14 14:17:00
  • 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
  • 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 家居 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
  • 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
  • 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
  • 3.5寸串口屏助力电饭煲智能升级方案
  • 电饭煲作为日常生活中最为刚需的厨电之一,家庭的普及率以及渗透率都很高。疫情期间,在全民下厨的生活方式的推崇下,“电饭煲蛋糕”在互联网中走红,电饭煲线上市场规模不断扩大。随着电饭煲行业的快速发展和人们生活质量与消费水平的提高,消费群众不再满足于功能受限的传统电饭煲,而是更青睐于多功能、健康、高颜值、个性智能化电饭煲,再加上新生代消费群体成为市场增长主力军,他们追求时尚科技、重视潮流个性化的消费特点推动着电饭煲市场势必朝着高端、智能化的方向发展。需求的驱动不断促使各大厂商进行技术变革以及产品创新,智能化是现阶段厨电行业主要的发展趋势,也是厨电企业提升产品附加值与体验感的主要手段之一。为了顺应趋势...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 饭煲 饭煲 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-25 14:42:00
  • 低至79元的WIFI&蓝牙4.3寸串口屏方案,降本增效就靠它了!
  • 这是一个和过去不同的时代。进入5G时代,万物互联的大幕已经拉开,万物互联已成为时代发展趋势。在科学技术不断创新发展和应用需求的全面升级之下,越来越多不同行业的设备依赖于物联网,技术壁垒上的突破,也引发越来越多的创新应用脱颖而出,世界正在面临并将继续朝着基于互联网的解决方案发展。当下,各领域各行业的厂商不约而同地推动自身产业的智能化和联网化,主动适应智能物联网时代的浪潮,彩屏显示已然成为大势所趋,产品底层技术的迭代,在助力品牌扩宽应用场景的同时也能在消费者层面获得良好反馈。然而,各品牌在产品智能化升级的应用需求与开发成本普遍较高的问题上陷入两难,为此启明智显推出一款低至79元的WIFI&...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-27 16:27:00
  • 启明智显|4.3寸串口屏应用于油烟机方案分享
  • 在人类文明不断进步的带领下,厨房文化完成了从青铜灶具到无烟厨房的演变,厨房的使用与人们的身体健康存在着紧密的联系,因此人们越发重视厨房油烟问题,不断提高对烹饪环境的要求以及享受烹饪过程的需求,厨房油烟机在我们的生活中扮演着越来越重要的角色,一台油烟机显然已经成为家家户户的厨房标配。随着消费升级和健康意识的提升,过去传统的产品已经无法满足消费者更多的需求,消费人群的不断年轻化,新一代85、90后消费主力军在关于产品的选择方面,不再只是过去所追求的物美价廉,还特别关注产品的外观设计。因此,油烟机产品也越来越朝向个性化和高端化的方向发展,在设计上更加注重性能与科技的结合,外观上的艺术化与家装环境相...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 油烟机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-21 11:31:00
  • 集WIFI、蓝牙、语音控制的4.3寸串口屏应用于智能音箱
  • 智能音箱是通过语音指令实现“隔空操作”,达到与智能家居交互目的的工具。但据近期报告显示,曾经炙手可热的智能音箱市场正走向低迷……究其原因,智能音箱的市场定位不明确也许是最主要的问题。产品定位的不明确会导致产品没有明确的卖点,从而极易被其他产品所代替,无法吸引更多的消费人群。在智能音箱市场需求下滑的态势下,倘若厂商和用户从供需两端收缩野心,回归产品本原,把智能音箱当做一个真正地播放器,也许才是智能音箱最健康的商业模式。信息技术的发展已经在向我们宣示着:当下以及未来都将是万物互联的物联网时代。在中国智能音箱竞争格局逐渐明朗之时,厂商不断探索着新的产品形态,带屏音箱成为新的竞争热点。从消费者的角度...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 音箱 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-12 14:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: